This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:串行链路中的随机数据

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF, ADC12DJ5200RFEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/859215/adc12dj5200rf-random-data-in-serial-link

器件型号:ADC12DJ5200RF

我使用 JMODE3中的 ADC12DJ5200RF-EVM 版本 B 与 Stratix 10 FPGA 连接。 JESD 链路的接收端使用 Intel JESD204B IP、该 IP 在我使用 ADC12DJ3200-EVM 时有效。 我已建立链路、K = 20、但我看到不良数据与预期样本混合。

下图显示了英特尔 JESD204B 接收器 IP 输出端的数据流、链接时钟速率、传输层之前(JESD_LINK_*_DATA)和之后(TPL_DATA_*_OUT)的数据流。 这些图像是在没有输入激励的情况下捕获的、因此我希望值接近零。

信号分路器、前传输层和后传输层:

已绘制、传输后层:

我想、我的外部采样和参考时钟可能不好、但两者都共享一个常见的10MHz 基准、并且在频谱分析仪上看起来很干净。 我的采样时钟为9dBm、参考时钟为6dBm。 我不知道为什么会发生这种情况、JESD204C 协议是否会定期围绕数据发送额外的对齐字?

谢谢、

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jim。

    我使用传输层测试模式捕获了更多数据、并且某些通道似乎存在永久性位错误。 此外、似乎这些通道不符合我希望它们基于引脚排列的顺序。

    链接 A
    预期观察到的帧数据
    DA7?             47A 5F0 5A 7 856 5A4 D
    DA6?             E91 9FF A9 3 919 4BE F
    DA5     DA4     B41 B42 B4 3 B44 B45 0
    DA4     DA5     A51 A52 A5 3 A54 A44 0
    DA3     DA7     871 872 87 3 874 875 0
    DA2     DA6     961 962 96 3 964 965 0
    DA1?             0FA 202 F2 3 FE4 EDF 0
    DA0     DA1     E11 E12 E1 3 E14 E15 0

     

    EVM 上的物理通道可能未路由到原理图中所示的引脚? 我有 DC061_ADC12DJ5200RF_EVM_SCH_RevB (001).pdf:



    我感到困惑的是、FPGA 中的 JESD 接收端报告所有正常状态、所有通道锁定到数据、我没有发现任何错误。 然而、某些通道上的数据充满了错误。 我认为唯一需要尝试的是直接探测 EVM 板上的 FMC 引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您能否确保在接收器侧启用扰频功能? 因为如果您使用 ADC12DJ5200RFEVM GUI 对 ADC 进行编程。 缺省情况下、扰频被启用。 您能否使用斜坡测试模式并检查您是否正在捕获 FPGA 上的斜坡。 在斜坡测试图形模式下。 斜坡在每个通道上发送、并从0x00到0xFF 计数。

    此致、

    Neeraj