This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 《DDC316:低噪声应用的 PCB 设计指南》。

Guru**** 2767045 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC316, DDC112, DDC264

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/859240/ddc316-pcb-design-guide-for-low-noise-application

器件型号:DDC316
主题中讨论的其他器件: DDC112DDC264

尊敬的 TI:

我们正在进行将低电流电平转换为电压的项目。对于如此低的电流电平、我相信它需要一个良好的低噪声电源 PCB。 我找不到 TI 网站上提供的任何 PCB 设计指南或光绘文件、因此您可以在下面提供帮助吗?

 1) 1) PCB 板设计的一些光绘文件或指南、以实现低噪声 PCB。  

 2) 2)该产品何时停产? 还是会再延续10年?

谢谢。

2. PCB 板设计的一些光绘文件或指南,用于制作低噪声 PCB。

3.本产品何时停产? 还是会再持续10年?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为我们没有针对 DDC316的特定 PCB 指南、但您可以查看 DDC264  

    在 EOL 时、TI 有非常严格的淘汰政策。 例如、DDC112已投入生产~20年、但仍在继续。 我们当然会尽力避免出于便利目的而淘汰 TI 标准产品。 有关更多详细信息、请参阅我们 的政策:

    http://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html

    http://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-change-notification.html?keyMatch=obsolescence%20policy&tisearch=Search-EN-Everything

    如果您有任何疑问、欢迎随时与 PM 联系...

    此致、

    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edu、

    我们对 DDC316有一些问题。

    1) 1)我们是否需要在每个 VDD 引脚上添加冷凝器以降低噪声? 如果是、有什么价值?

    2) 我们是否可以将 QGND 和 AGND 视为同一接地并将它们连接在一起?

    3) 3)您对此低电流至电压转换器的 simialr 品牌是否有任何分析电路图或评估板 Ark?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edu、

    我们检查了 DDC264文档、但 DDC316具有更多功能、DDC264中未对此进行详细说明。 DDC264有板载设计、但布局不如 DDC316详细。 DDC316用于读取对噪声非常敏感的超低电流。 因此、我们认为有关电路板设计的详细文档非常重要。 需要您的帮助以检查并告知您是否能够在 DDC316上共享更多文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我与这里的一些人进行内部检查。 我对该器件以及我们提供的器件不是很熟悉。

    此致、
    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edu、

    谢谢、期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两个器件具有相同的电源引脚和接地、因此、如果 DDC316上的信息不足、我们建议您遵循 DDC264布局信息。 数据表中提到的指南通常是通用指南、但我们还建议为短接平面上的零欧姆电阻器或电感器设置占位符、并尝试不同的理论。 此外、如果您想深入了解、可以查看与器件特性板相对应的附加文件。

    电路板原理图 PDF:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/PR1547_5F00_sch.pdf

    DDC316特性板的 Protel 设计数据库:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/Archive_5F00_PR1547.ddb

    关于设计数据库、文件按原样提供、不支持转换为任何其他 EDA 工具集。