This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262EVM-PDK:如何使用 LabVIEW 获取与 ADS1262EVM-PDK 分离的 ADC 多通道数据?

Guru**** 1973395 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/857763/ads1262evm-pdk-how-can-i-get-adc-multiple-ch-data-that-split-with-ads1262evm-pdk-using-labview

器件型号:ADS1262EVM-PDK

你好。

我使用 sbac160 (LabVIEW 源代码)。 我想获取多个通道数据(例如、 AIN0-1、AIN2-3、AIN4-5)。 但是、"数据采集"的标签名称仅是 ADC1数据集群数组。 那么、我想知道每个通道数据及其数据如何拆分?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户6222492:

    欢迎来到 E2E 论坛! ADS1262使用单个 ADC、ADC 前面有一个输入多路复用器。 因此一次只能转换一个输入通道组合。  在为寄存器 INPMUX (0x06)选择的寄存器设置中选择要转换的通道。  ADS1262没有多路复用数据或自动扫描功能。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉迟到了回复。

    非常感谢。 我了解配置数据行为。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。