This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588SEVM-PDK:两个模拟三轴加速计的同步采样

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08EVM, ADS8588SEVM-PDK, ADC128S102EVM, ADS8588S, ADS131M08, MSP-EXP430FR5994, ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/859699/ads8588sevm-pdk-simultaneous-sampling-of-two-analog-triaxial-accelerometers

器件型号:ADS8588SEVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS131M08EVMADC128S102EVMADS8588SADS131M08MSP-EXP430FR5994ADS1278

您好!

我有两个模拟三轴加速计、每个都位于单独的测试 PCB 上。 我需要同时从每个加速计读取 X/Y/Z 加速度信号(即6个同步模拟信号)。 我需要至少1ksps 的采样率、但最好具有更快的采样率。 (最好也有其他通道。) 目前、我使用的是 Adafruit 测试 PCB 以及 Analog Devices ADXL326加速计、但这可能会根据灵敏度和范围要求而变化。 有人可以推荐一款连接加速计/为其供电并提供同步采样的好 EVM 吗?

Adafruit 加速计测试 PCB 链接: https://www.adafruit.com/product/1018
模拟器件加速计规格链接: https://www.analogue.com/en/products/adxl326.html

我查看的是 ADS8588SEVM-PDK、ADS131M08EVM 和 ADC128S102EVM (链接如下)。 这些是否有任何一个是合理的、或者是否有更好的尝试?

http://www.ti.com/tool/ADS8588SEVM-PDK?keyMatch=SIMULTANEOUS%208-CHANNEL%20EVM&tisearch=Search-EN-everything
www.ti.com/.../ADS131M08EVM
http://www.ti.com/tool/ADC128S102EVM?keyMatch=SIMULTANEOUS%208-CHANNEL%20EVM&tisearch=Search-EN-everything

谢谢、

Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Larry、

    看起来 ADXL326的输出是0.1~2.8V 之间的单端信号、但对于自检模式、它显示了-29mV 至190mV 之间的小输出范围、您能否确认是否需要在测试模式下对此小信号进行采样或确认要转换的信号范围?

    ADS8588S 只能支持+/-5V 或+/-10V 输入范围、因此如果没有外部放大器、它不是一个好选择、因为您会失去动态范围。

    ADS128S102不是 同步采样 ADC。

    我们将介绍 ADS131M08、如果您可以确认 ADC 的输出信号范围、它可能是适合您应用的具有内部 PGA 的最佳 ADC。 我已经和同事 Joe 交谈过、Joe 是一名支持此 ADC 的专家。 他将在您确认后进行检查并为您提供支持。

    谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、

    ADS131M08看起来确实接近于您所需的值。 但是、我会担心从加速计板输出的电压范围。 我需要注意的是、ADS131M08EVM 的基准电压限制为1.3V、然后将 ADC 的模拟输入范围限制为差分±1.3V。 正如 Dale 提到的、ADS131M08器件内置了一些增益、因此更容易测量较小的信号。 但是、如果没有一些衰减、它不会测量较大的信号。

    另一种可能是使用具有较大输入范围的 ADS1278EVM 或 ADS131E08EVM。 但是、这些 EVM 是多年前开发的、并且可能会与 Windows 的较新版本(8或10)出现问题。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的输入。 我的应用可能只需要大约3或4 g 的电流、因此 ADXL326可能不是最佳选择。 我可以切换到 ADXL335以利用整个范围。

    我刚刚意识到 Adafruit 加速计板对 XYZ 滤波电容器使用0.1uF 来设置50Hz 带宽-这似乎是一个问题。

    供参考、我最初使用的是 MSP-EXP430FR5994开发套件、该套件可以在3.3V 电压下为加速计供电并监控全部六个通道、但不能同时监控。

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Larry、

    如果您需要进一步的支持或建议、请告知我们并确认更多信息、包括 ADC 通道、信号范围等 如果不需要同步采样、并且您的信号也不会达到+/-10V 或+/-5V 的高电平、则 ADS8588S 不适合您。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    正如我提到过的、我的应用将需要测量高达约3或4 g 的加速度、因此、将加速度计切换至范围较低的物体可能是合理的。 我确实需要同步采样。 我刚才提到使用 MSP-EXP430FR5994 开发套件时、要指出它不提供同步采样、并且六个通道之间的连续切换速度太慢。 我的应用要求同时测量所有六个加速度信号、以便我可以实时计算位置信息。 如果在读取各个信号时有任何延迟、则物体将移动、位置计算将不准确。

    我需要有关如何选择最佳 EVM 的帮助、该 EVM 将为两个加速度计供电并允许我同时读取它们、然后根据6个加速值进行计算。 最后、我需要将其与无线系统耦合、以便将计算结果传输到另一个模块、但现在我只关注同步采样问题。

    谢谢、

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    正如 Joe 和我提到过的、我们确实有一些 ADC、包括 ADS8588S、ADS131M08、ADS1278、它们可能适合您的应用、 但是、Joe 和我自己都尝试与您一起检查 加速计输出电压的输出范围、我们不知道您提到的3或4 g 的信号范围、因此我们需要您的澄清说明、以便为您推荐最佳 ADC。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

     信号范围取决于加速计的加速度范围和为其供电的电压。 我目前正在使用+/- 16 g 加速计。 如果我用3.3V 电压为其供电,则+/- 4g 的范围为1.2375V 至2.0625V。如果用5V 电压为其供电,则范围为1.875V 至3.125V。但是,我想我应该切换到+/- 4g 加速计以获得更好的分辨率。 如果我使用5V 为其供电、那么我将需要能够测量整个5V 电压

     Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    ADS8588S 可用于您的应用、但如果没有外部信号调节电路、您将失去动态范围、因为该 ADC 仅支持+/-5V 或+/-10V 输入范围。  

    在输入信号和 同步采样要求方面、ADS131M08是更好的选择、请查看 ADS131M08数据表EVM 用户指南

    此致、

    戴尔