This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP90080-Q1:如果为模拟、VA 施加3.3V 电压、它能否正常运行

Guru**** 1559935 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP90080-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/856148/lmp90080-q1-could-it-operate-properly-if-3-3v-applied-for-analog-va

器件型号:LMP90080-Q1

您好!

模拟施加电压、 LMP90080-Q1的 VA 额定电压为4.75 - 5.5V。

如果3.3V 电压将应用于模拟、VA、它能否正常运行?  

谢谢、

Gadi Fishel  

。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gadi、

    我们无法保证在指定的工作条件之外使用器件时如何工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大

    很抱歉耽误你的时间。

    感谢您的回答。

    此致、

    Gadi Fishel