This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通用输入端口- RTD、热核、4-20mA、0-10V

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688, ADS124S08, ADS1261, ADS125H02, ADS125H02EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/860662/universal-input-port--rtd-thermonuclear-4-20ma-0-10v

主题中讨论的其他器件:ADS8688ADS124S08ADS1261ADS125H02ADS125H02EVM

您能不能建议我使用 ADS8688的替代器件作为通用输入端口,也可以提供与之相关的一些文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dheeraj、

    我认为您是指热电偶、而不是热核?

    我不确定我们是否有具有通用输入的器件、但我建议查看 ADS124S08。 遗憾的是、它无法处理0-10V 输入、因此需要一些衰减。  

    我们的其他产品可在以下网址查看: http://www.ti.com/data-converters/adc-circuit/precision-adcs/products.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dheeraj、

    此类模拟输入模块中使用了许多不同的 ADC。 找到合适的 ADC 将取决于您的确切要求。

    正如 Alex 已经提到过的、ADS124S08是一款用于此类模块的潜在 ADC。
    如果需要更高的性能或数据速率、则 ADS1261是合适的选择。
    ADS125H02是一款也可直接测量10V 信号的出色解决方案。

    遗憾的是、我们还没有介绍如何实现此类通用输入模块的配套资料。
    但以下应用手册至少说明了如何使用我们的 ADC 实现 RTD 和热电偶测量:

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joachim

    我从通用输入中了解到、我们将能够从一个端口自身获取不同的输入、如 RTD-2,3,4线、4-20mA、热电偶、0-10V。

    与3线 RTD 类似、我们必须使用下面给出的电路。 我们已经占用了3个模拟引脚。 现在、如果我还想连接热电偶或4-20mA 电路、我们必须使用其他模拟引脚、或者我们只能连接到这些引脚、那么您可以在这里建议一些想法、从而了解如何实现该电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dheeraj、

    您通常会为通用模拟输入模块使用4端子连接器、尤其是在您也要测量4线 RTD 的情况下。
    然后、连接器和 ADC 之间的电路必须足够灵活、例如通过使用开关或多路复用器来适应通过这4个端子的不同输入信号。

    • 对于热电偶、您必须提供将热电偶偏置到 ADC 电压范围内的方法。
    • 对于比例式 RTD 测量、您需要在电路中和电路外切换基准电阻和激励电流。
    • 对于4-20mA 回路电流测量、您需要在负载电阻器中进行切换、以创建 ADC 可以测量的电压。
    • 对于0-10V 输入、您需要添加一些衰减级(如果要使用 ADS124S08或 ADS1261)、这是最简单情况下的电阻分压器。

    您可能还需要添加过压和过流保护。
    您可以看到、电路会很快变得复杂。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 ADS125H02EVM 输入引脚排列。 如果我想将3线 RTD 连接到这里、我应该连接到哪里?

    IDAC1- RTD1导线

    IDAC2- RTD2导线

    GND -  RTD3导线

    4-20mA 输入来自 J2。

    0-10V 输入和热电偶连接怎么样?  

    您能否检查此引脚说明是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dheeraj、

    3线 RTD 的连接如下所示:

    • 导联1连接到 AIN0
    • 引线2连接到 AIN1
    • 导联3连接到 REFP0
    • IDAC1连接到 AIN0
    • IDAC2连接到 AIN1
    • REFN0连接至 GND
    • 根据上面 RTD 应用手册中提到的指南放置一个基准电阻器来代替 R14

    对于4-20mA 输入、您必须在 AIN0和 AIN1 (或 AIN0和 AINCOM、或 AIN1和 AINCOM)之间连接负载电阻器。
    如果共模电压超出 ADS125H02内 PGA 的电压范围、则可能需要将负载电阻器的一侧连接到 GND。

    一个热电偶将被连接在 AIN0和 AIN1 (或者 AIN0和 AINCOM、或者 AIN1和 AINCOM)之间。 但您需要一些方法将热电偶的共模偏置到 PGA 的电压范围内。 启用内部 VREF 时、许多选项之一是将 REFOUT 连接到 AIN1。

    AIN0和 AIN1 (或 AIN0和 AINCOM、或 AIN1和 AINCOM)之间也会连接0-10V 信号。 同样、您需要确保0-10V 的共模处于 ADS125H02内 PGA 的电压范围内。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许他正在使用一个带有热电堆的放射性同位素热电发电机(RTG)来收集能量...