This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:ADS1292R

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/861454/ads1292r-ads1292r

器件型号:ADS1292R

你(们)好

我正在使用 ADS1292R 来绘制 ECG。ADS1292R 提供24位输出(3字节)、但通常 ECG 值不需要3字节。 因此、我想检查我将获得 ECG 数据的位(MSB、MID 或 LSB)。 增益设置为默认值(6)。

ADC 输出转换为 ECG 时是否涉及任何转换因子。如何将该数据转换为16位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    数据首先从 MSB 传出、您只需截断最后8位即可转换为16位测量值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alex

    这对您有很大帮助。 我还想问一下如何处理 ADS1292R 中的呼吸数据?  

    增益是否会影响呼吸、如果是、如何处理 ADS1292R 通道1中的呼吸数据。 对于正常的人体呼吸、我将得到什么样的值。 是否涉及任何转换因子、它是否取决于增益因子集(在我的示例中为默认值6)。