This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:电阻应变仪测量

Guru**** 2955790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/859013/ads131e08-resistive-strain-gauge-measurement

器件型号:ADS131E08

大家好、

我正在设计一个项目来同时测量8个电阻应变仪和 SPI 返回的值。

我计划使用 ADS131E08。 您认为此组件是否可以满足此需求?

谢谢

此致、

Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Damien、

    我认为 ADS131E08是您的应用的可能候选器件。 您正在寻找哪种数据速率? 这是用于一组全桥还是半桥测量吗?

    该器件非常适合此应用、因为它具有8个同步采样 ADC、并且具有一些可用于放大信号的增益。 该基准电压范围一直到 AVDD、因此可在 AVDD 驱动 ADC 和电桥激励的情况下进行比例式测量。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    太完美了!! 这也是我的感觉。

    谢谢

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    数据速率小于1KHz。

    全桥或半桥测量是什么意思?

    我们使用的是电阻应变仪。

     您是否有适合 ADS131E08电阻应变仪的全桥或半桥应用手册?

    此致

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Damien、


    我没有专门针对 ADS131E08的应用手册、但我确实找到了此针对电桥测量系统的应用手册、其中包括应变仪。


    使用此注释作为指南、我认为全桥就是这样的:



    为此、您需要从 VO 到 VO+进行测量。

    另一方面、半桥就像它的右侧那样:

    在第二种情况下、它有点不同、电桥的左侧完全静止。 因此、您可以共享所有测量的 VO -、而每个 Vo+将是来自每个半桥的测量。 例如、如果您测量8个全桥、则需要8个全差动 ADC、每个 ADC 具有2个输入。 如果您有8个半桥、则可以使用 VO-进行一个常见的 AINN 测量、然后使用8个 AINP 输入。 如果您的 ADC 具有完全可配置的多路复用器、则可以使用9个输入和2个输出。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joseph 的解释和数据。

    我将用你的发言来做半桥。

    如何将原理图发送给您进行审阅? 由于存在 NDA、我不希望此论坛中的每个人都能看到原理图。

    谢谢

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Damien、

    我将与您联系、我们可以离线继续本次讨论。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    我找不到通过 E2E 向您发送电子邮件的方法。

    我附加了原理图。 我包括了你的评论:

    -所有 IN_N 输入都连接到相同的参考电平

    感谢您的观看、如果您有任何意见、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../EFT_2D00_SCHC19210001_5F00_V1.0_2D00_Schematic_2800_PROTO_2900_.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Damien、



    很抱歉、我没有提前回复您的帖子、但上周下半年我离开办公室、我刚刚重新上班。

    我已经查看过您提供的原理图、它看起来像是标准设置、但我确实有一些意见和问题。

    我还会为模拟和数字电源添加一些旁路电容器。 从第62页开始、数据表中提供了一些建议值。 如果未使用 CLK、则应将其接地至 DGND。 如果您认为系统中可能存在噪声、我会在 ADC 前端使用一些 RC 滤波。

    您使用什么作为参考? 通常、您需要将电桥的驱动电压作为基准、以保持比例式测量。 现在、只有一个到 C19的连接、C20到 VREFP 的连接。 如果您使用3.3V 电源驱动应变仪、那么您可能还需要将 VREFP 连接到3.3V。

    此外、我不确定您的原理图中是否正确连接了应变仪。 我本来不会想到每个监测计底部都有10k 电阻器。 您使用的是什么应变仪? 该元件的正常用例连接是否正常?




    吴约瑟