This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1194:ADS1194和 ADS1198引脚连接

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1194, ADS1198

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/859950/ads1194-ads1194-and-ads1198-pin-connection

器件型号:ADS1194
主题中讨论的其他器件: ADS1198

你好。

我想使用 ADS1198和 ADS1194作为12通道输入。

我不使用 WCT、GCT、RLD、PACE、GPIO。

(输入条件)

[电源设置:AVDD =+1.5 (V)、AVSS =-1.5 (V)、DVDD =+3.3 (V)、DGND = 0 (V)]

[外部基准:VREFN = AVSS、VREF = VREFP - VREFN =+2.5 (V)]

[输入信号:AINN = 0 (V)(=AnalogGND)、 VIN = AINP-AINN = AINP]

我有以下问题。

 ADS1194的 IN8~iN5 (1~8号)是否连接到 AVDD (未打开)?

2.为 NC (否 27、29号)打开?

GPIO 1至4是否连接到 DGND?

RLDREF (编号 60) 60)打开?

仅在一个 IC 的 RLDINV (61号)和 RLDOUT (63号)之间连接一个 CR (1500pF、1MΩ Ω)滤波器。

另一个 IC 打开 RLDOUT (编号63)、我是否应该连接两个 IC 的 RLDINV (编号61)?

当我观察 P.60图52时、我会看到它。

※请参阅附件 connection.pdf。

5. 即使未使用 WCT (编号64),100pF 是否连接到编号64?

※请参阅附件 connection.pdf。

6. 电源连接(AVDD、AVSS、DVDD、DGND)和输入信号是否如附图所示?

※见附件 CONNECTION.pdf.e2e.ti.com/.../CONNECTION.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖。 我们很高兴查看您的以下引脚连接:

    1. 是-未使用的输入应上拉至 AVDD。
    2. 是- NC 表示"无连接"
    3. 是-未使用的 GPIO 短接至 DGND。
    4. 如果使用内部 RLDREF、则该引脚不在内部连接、可能保持悬空。 如果未使用、RLDIN 也可保持悬空。 RLDINV 可在其他 ADS119x 器件之间共享、但这仅在使用更多电极推导 RLD 共模信号时才是必需的。 添加更多电极将改变 RLD 环路的增益。 有关  更多详细信息、请参阅 ADS129x BIOS 常见问题解答页面。 断电的 RLD 放大器可能会使 RLDOUT、RLDREF 和 RLDIN 引脚悬空。
    5. 如果不使用 WCT 输出、则不需要 WCT 旁路电容器。 在内部关闭未使用的 WCT 放大器以节省功耗。
    6. 模拟和数字接地分离是可以的、但请记住将0欧姆短接尽可能靠近 ADC 放置、可能直接位于底层的下方。 对于 ADS1198中的内部 PGA、不应需要输入放大器级。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ryan Andrews。


    ・问题1至3

    →我明白了。

    ・问题4.

    >RLDIN 也可以保持悬空(如果未使用)。

    →由于 RLD 不被使用、我将 RLDIN 设置为 NC、对吧?
    ・问题5.

    >WCT 旁路电容在不使用 WCT 输出时不是必需的。

    →由于不使用 WCT、我将 WCT 设置为 NC、对吧?
    ・问题6.
    >模拟和数字接地分离正常,但请记住将0欧姆短接尽可能靠近 ADC,可能直接位于底层的下方。

    →如图所示、消除数字接地并仅连接到模拟接地是否更好?
    此外、是否应如图所示连接去耦电容器?

    ※见附件 CONNECTION-2.pdf.e2e.ti.com/.../CONNECTION_2D00_2.pdf

    >对于 ADS1198中的内部 PGA,不应需要输入放大器级。

    →我在前一级放置了 AMP、因为放大不够。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是-如果未使用、RLDIN 和 WCT 可保持悬空(NC)。

    去耦电容器看起来不错、如图所示。 模拟电源应去耦到模拟接地、数字电源应去耦到数字接地。 但是、您的所有直流/直流转换器都会引入一些开关噪声。 最好将这些开关转换器引用为"DGND"、并且只允许放大器+ ADC (即 PCB 的模拟侧)引用"AGND"。 如果可能、应将混合信号 PCB 的电源和数字部分与模拟部分分开。  

    拆下接地分离装置并使用实心接地也是可以的。 在设计 PCB 布局时、 使用分裂放置组件并对其布线会有所帮助。 然后、在最终设计步骤中拆下接地分离装置。 PCB 的外形尺寸并不总是允许组件间距正确、因此接地分离有时是更安全的选择。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan Andrews。

    >是-如果未使用 RLDIN 和 WCT,则可保持悬空(NC)。

    →我明白了。

    >去耦电容器看起来不错,如图所示。 模拟电源应去耦到模拟接地、数字电源应去耦

    >去耦到数字接地。 但是、您的所有直流/直流转换器都会引入一些开关噪声。 最好参考这些内容

    >将转换器切换至"DGND"、并且仅允许放大器+ ADC (即 PCB 的模拟侧)引用"AGND"。

    如果可能、应将混合信号 PCB 的电源和数字部分与模拟部分分开。

    →我明白了。

    我将电源和数字部分与模拟部分分开。

    >卸下接地分离装置并使用实心接地装置也是正常的。

    →抱歉、请告诉我。什么是"实地"?

    >在设计 PCB 布局时,  使用开口放置组件并对其进行布线会很有帮助

    >然后,作为最后的设计步骤,拆下接地分离装置。 PCB 的外形尺寸并不总是允许组件间距

    >正确地,因此,接地分割有时是更安全的选择。

    →μ A

    ADC DGND 连接将通过0Ω Ω 电阻器与 AGND 分离、如图所示。 可以吗?

    ※见附件 CONNECTION-3.pdf.e2e.ti.com/.../CONNECTION_2D00_3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实心接地只是指"连续"或"非分离"接地层。

    我认为 ADC 旁边或下方带有0欧姆电阻器的拆分是可以的。  

    此致、