This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292RECG-FE:ADS1292:高通滤波器3dB 频率、60601-2-47问题、频率响应测试

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/861320/ads1292recg-fe-ads1292-high-pass-filter-3db-frequency-problem-with-60601-2-47-frequency-response-test

器件型号:ADS1292RECG-FE
主题中讨论的其他器件:ADS1292R

你好

答案如下

------------------------------------------------------------------

感谢您的支持。
我们已经解决了这个问题。 我们的软件部门实施了0.5dB 一阶 IIR 滤波器、但未报告。 硬件部门不知道这个滤波器、他们认为这个滤波器必须在 ADS1292内部执行 (即使他们在数据表中找不到关于这个滤波器的任何信息)、所以他们正在尝试找到它(也许有些寄生电容、电极等)。 但是、由于显而易见的原因、这是不可能的、因为滤波器在软件中。

------------------------------------------------------------------

您能告诉我您是如何解决的?

这似乎是 SW (FW)提供的解决方案、您能告诉我如何进行设置吗?

谢谢你