This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7316:3级模式功耗估算信息

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TX7316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/860557/tx7316-3-level-mode-power-estimation-information

器件型号:TX7316

大家好、

我们的客户请求 提供以下 TX7316三级模式的功率值信息(如果可用):
在仅接收模式下:
在发送/接收模式下:
在 CW 模式(0.6A 模式)下:
在全局断电模式下:

有关上述信息、数据表的第1页仅给出了5级模式。

如果您对客户有任何疑问、请告诉我。

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、  

    我们正在与我们的应用团队进行核实。 我们稍后会回来。 由于感恩节,可能需要一些时间!  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaochen、

    非常感谢您的回答。

    我很期待这些更新。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在仅接收模式下:

    数据表中提到的功率适用于3级和5级模式。 这是总功率。

    PD_R、"仅接收"模式下的总功率耗散:默认模式下为50mW、发送器低功耗模式下为15mW


    在发送/接收模式下:

    在3级模式下、当所有16个通道都被激励时、HV 电源电流(在3级模式 A 和 B 电源将变为相同的值、即100V)将变为双倍、并且 LV 电源电流保持不变。 因此、功率也几乎会翻倍。 因此、当激励16个通道时、数据表中提到的不同模式下的功率将在3级模式下翻倍。

    在 CW 模式(0.6A 模式)下:

    在3级模式下、如果所有16个通道都被激励、则功耗将几乎比数据表中提到的要高一倍。 数据表编号是在5级模式下激励的8个通道。 在片上波束形成模式下、0.6A 5级模式可提供1.97W 的功率。 在3级模式下、器件将消耗3.7W 的功率。
    在全局断电模式下:数据表中提到的功率适用于3级和5级模式。 这是总功率。 4.3mW

    谢谢!