This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808A:AFE5808A 由多周期发送过载

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5808A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/860943/afe5808a-afe5808a-overloaded-by-multi-cycle-transmit

器件型号:AFE5808A

我使用 afe5808a 作为接收器、当我发送单个正弦波(+/-)时、ADC 工作正常。

当我开始增加周期数时、ADC 开始发生尖峰、尤其是在较低的输入阻抗下。 这需要很长时间才能恢复(大约几百微秒)。 并会影响后续的发送接收周期。 这使得处理 CFD / PW 数据非常困难、即使是 CFD 损坏之间/损坏后的 BMODE 行、因为恢复时间太长。

PGA 似乎过载和钳位、但它通常只是对信号进行扭曲、从而为任何成像提供稳定性证明。

在 TX/Rx 开关背面的发送期间、信号振幅仅达到约+/-0.8V (1.6pp)

这是在单通道 TX/Rx 上的1个周期(+/-)上查看 ADC 输出

然后在传输放大的3个周期(+-+-+)时查看同一通道

当我示波器线路时、我可以看到输入被拉低非常困难。 尖峰是通过阵列运行活动 TX/Rx 对的发送信号。

这是在 schottkey 二极管和输入去耦电容器之间进行观察。 稳定需要大约200us。 这些压降大约为-300mv

动作帽的背面

输入电容器的背面。

LNA 为24dB、PGA 为30dB、VCAT 为0dB 衰减、PGA 钳位为-2dB、LNA 钳位为1.5。

降低 PGA 增益似乎有所帮助、但仍然不稳定、ADC 输出值中仍然存在较大的间隙、如上所示。 PGA 似乎过载、但更改钳位没有帮助。 通过 VCAT 降低增益有助于降低渗透率、但我会失去渗透率。 我在 CFD 中使用 DIG TGC、无法在声谱线的一半处进行切换、这意味着我卡在不稳定的信号中或没有足够的穿透率。

输入阻抗高达500欧姆有助于但仍然不稳定、并且数据中存在间隙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    由于感恩节假期、我们的回复延迟了。

    我们下周初再见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯  

    根据您的数据、TRSW 输出具有300mV 漂移。  我们需要首先处理它。 通常情况下、人们将电感器接地以用于压接 TRSW 低频率组件。  

    在 AFE 侧、我们在 LNA 级具有 HPF、在 ADC 后具有 DHPF。 两者都可以删除您显示的缓慢响应波形。  

    最后、当 AFE LNA 为24dB 时、输入振幅约为250mVpp。 当您希望获得大信号时、请使用12dB 的 LNA。 或18dB。  

    谢谢!