This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809:AFE5809电源平面和序列

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/861478/afe5809-afe5809-power-plane-and-sequence

器件型号:AFE5809

您好!

AFE5809数据表指出、应避免在 INM、INP 和 ACT 引脚下使用电源平面。 是否可以在输入引脚之前使用电源平面? (例如、从连接器到 AFE 输入)

2.如果不满足电源序列(在+/- 10ms 内),则需要权衡什么?

此致、

Elantiraiyan B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elantiraiyan、

    由于感恩节假期、我们将在下周初回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elantiraiyan、

    对于电源平面、只要 INP、INM、ACT 引脚的通孔下方没有电源平面、就可以了。 您可以 在输入引脚之前使用电源平面。

    2.当不满足电源序列时, 可能会影响部分设备的长期可靠性。 因为某些节点在某些电源未接通时会看到意外电压。 短期功能/性能不应受到影响。  

    谢谢!