This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8598S:数据表说明

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8598S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/855803/ads8598s-clarification-on-the-datasheet

器件型号:ADS8598S

我希望能够深入了解 TI 数据表中的一些价值。 我将查看 ADS8598S ADC、尤其是增益和偏移误差的值。

在数据表 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads8598s.pdf第7页的"增益误差"下、使用内部基准有一个+/-10 LSB 的值、但是在通道间的"增益误差匹配"下、典型值为32和34 LSB。 我只是想知道、相距~30 LSB 的两个通道如何仍然在"理想"增益的10 LSB 以内? 还是我对这些值的解释不正确?

我对失调电压精度也有同样的困惑、它的额定最大值为+/-1.8mV、但对于失调电压误差匹配、通道间的最大值为5mV。

感谢您帮助我了解此数据表信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gui Kang、您好!

    我正在咨询测试团队、请允许延迟、感谢您的耐心。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    我想知道是否有任何更新?

    此致、

    姜秀仁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GUI、

    我现在仍在与测试团队沟通、我为由于团队中的变化而导致进展缓慢道歉、我将尝试在我获得更新后尽快向您提供更新。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GUI、

    我已经了解了有关您的问题的详细信息、我将离线与您沟通。

    此致、

    戴尔