This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8422:BUSY 信号未变得很高

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/861443/ads8422-busy-signal-is-not-getting-high

器件型号:ADS8422

您好!

我有一个可将 ads8422与 spartan6 FPGA 连接的设计。 当我将 nCONVST 拉至低电平时、BUSY 信号不会变得高、即使我在 nCONVST 的下降沿中观察到这一点也是如此。 为了进一步澄清、我附上了我的原理图。 并且 BUSY 信号仅在启用 nRESET/nPD1时才会变为高电平,否则为低电平。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vignesh、

    欢迎访问 TI E2E 社区!

    为了启动转换、并且 BUSY 信号切换为高电平、必须在/CONVST 变为低电平之前将/CS 输入设置为低电平。  当您将/CONVST 引脚设置为低电平时、我怀疑/CS 为高电平。

    您能否捕获以下波形进行确认?  /CONVST、忙、/CS、/RD

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用