This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8166:突发模式

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/861297/ads8166-burst-mode

器件型号:ADS8166

尊敬的支持团队

我无法理解突发模式。
您能告诉我突发模式的总体功能吗?

此致、
Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazi-San、您好!

    "突发模式"不是在器件内部使用寄存器或引脚配置的特殊模式。  这是一个短语、用于描述 ADC 长时间不进行转换、然后在更短的时间内开始进行多次转换的用例。

    当器件开始转换时、这看起来像是基准输入上的负载阶跃。  如果基准或基准缓冲器设计不正确、它可能会导致基准电压暂时下降、然后再恢复许多样本。  TI 高精度实验室–ADC: 开发 SAR 基准输入模型的第6.5节对此进行了详细讨论

    ADS8166内的基准缓冲器设计用于在少于1个采样周期内恢复、这样在长时间不活动后的首次转换就可以准确。

    谢谢!

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用