This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8750:菊花链模式

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/861106/dac8750-daisy-chain-mode

器件型号:DAC8750

尊敬的所有人:

我想问一下 DAC8750数据表中的菊花链模式。

我们的客户正在考虑在菊花链连接(级联连接)中使用多个 DAC8750。

他们认为、使用菊花链连接时、如果其中一个 DAC8750中断、另一个 DAC8750将失控。

当您实际检查数据表时、您可以看到下图。

查看此图、我认为如果一个 DAC8750发生故障、则通过串行接口进行的通信会中断、并且无法控制其他 DAC8750。

这种认可是否正确?

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    感谢您的查询。 由于感恩节假期、大多数工程师都在休假。 我们团队的某个人将在周一回复您。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    我想这取决于"中断"的定义。  如果其中一个 DAC 未通电、完全损坏或缺失、那么是的、这会破坏链。

    如果器件只是处于错误状态、但器件仍然正常供电、那么我希望链仍能正常工作。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul

    感谢你的答复。

    我还有关于您的回答的其他问题。

    如果发生故障的器件(例如、其模拟输出未正常输出的器件)可以与其他器件通信、是否可以识别其他连接的器件可以控制它?

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如保罗所说的那样,这实际上取决于失败的性质。 如果存在某种灾难性损坏(即 EOS 或 ESD 损坏)、则最有可能与链下所有器件的通信将丢失。 同样、如果由于某种原因数字内核被锁存、那么数据很可能不再出现在 SDO 上、那么您将处于相同的情况。

    关于"一个无法正常输出的器件"-它将再次取决于输出不正常的确切原因。