This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8742HEVM:通过 UART 设置为 FOUNDATION 现场总线/PROFIBUS PA 模式

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8742HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/860934/dac8742hevm-set-to-foundation-fieldbus-profibus-pa-mode-by-uart

器件型号:DAC8742HEVM

您好!

DAC8742HEVM 卡包含大约18个配置跳线。 您能告诉我如何在现场总线模式下配置卡以及通过 UART 进行通信吗? 我已经设法通过 SPI 进行测试、但对于 UART、我仍然无法发送和接收任何内容。

您还可以告诉我 GUI EVM 软件是否应该有任何特殊配置。
 
我想用发送和接收信息的两张卡构建一个小型网络

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    随着美国假日周末的举行、我们的回复将会延迟。  您应该在星期一获得完整的回复。

    同时、我将参考 EVM 用户指南中的表11开始使用。  您应将跳线置于 PAFF 模式。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果电路板在没有 GUI 的情况下单独使用、以选择 UART 与 SPI 接口模式、我还会将 JP13添加到硬件配置列表中。 如果将电路板与 GUI 配合使用、则前面板上有一个控件、可用于在 JP13悬空时选择接口模式。