This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8742H:SPI 至 PAFF 帧

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/861503/dac8742h-spi-to-paff-frame

器件型号:DAC8742H

您好!

 如何在同一个 PAFF 帧中放入一个以上的字节?

 在数据表中、没有任何有关 SPI 模式下写入或读取帧的时序帧!

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    在数据表中、我们描述了该器件具有16字节深的 FIFO 存储器(先入先出)。  当您想要发送时、必须开始写入 FIFO_D2M 寄存器。  该寄存器中只有一个8位的 DAC 域是正确的、不过一旦您写入该域、该值就会传输到 FIFO 中。  调制解调器将以31.25k 波特传输、因此、您必须确保在帧完成之前以防止 FIFO 为空的间隔写入您的值。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! Paul

     工作正常!

    谢谢!