This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8562:长期稳定性/老化效应

Guru**** 2509885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/857784/dac8562-long-term-stability-aging-effects

器件型号:DAC8562

大家好、团队、

数据表仅指定了内部基准的长期漂移。 您能否为偏移误差和零代码误差提供长期稳定性?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans、

    直到最近、我还没有看到很多信号链长期漂移请求。 因此、如果数据表中不存在该数据表、则很可能它从未收集过、但我们将为您进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    据我所知、我们没有该器件的增益和偏移误差的长期漂移信息。 我正在与设计团队进行核实。 我明天会回来。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    很抱歉耽误你的回答。 我找不到您要查找的长期漂移数据的相关信息。  

    此致、

    Uttam