This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC 芯片选择

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/860320/dacs-chip-selection

主题中讨论的其他器件:DAC8830

大家好

为了进行一些调整、我需要生成具有极低振幅(0.6mV ~ 10mV)的周期性(40Hz)信号

是否可以使用 DAC 芯片? 或者任何推荐都会非常感激!!

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    感谢您的查询。 可以使用几乎任何精密 DAC 生成40Hz 信号。 但是、您的振幅要求接近于零标度。 因此、您能否提供更多详细信息、以便我们为规格建议最佳器件:

    1.分辨率

    2.您可以使用双极输出吗?

    3.应用是什么以及 DAC 可能驱动的负载是多少?

    4.您是否有任何 THD 要求?

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam、

    感谢你的答复。

    我想生成下图所示的信号、峰峰值振幅约为1.9-1.8994 = 0.6mV 和40Hz 频率。 要求是在 BMS (电池监控系统)进行阻抗测量期间模拟电压信号。 我的目标是进行阻抗调整。

    1.分辨率

    可以在0.6mv - 10mV 范围内生成 delta-V、我认为16位2.5V DAC 可能可以。

    2.您可以使用双极输出吗?

    否、为了满足现有的电路设计、没有负 Vcc。

    3.应用是什么以及 DAC 可能驱动的负载是多少?

    DAC 输出端有一个用于电压采样的差分放大器电路、因此我认为没有驱动问题。

    4.您是否有任何 THD 要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    对拖延答复表示歉意。 您可以查看 DAC8830。 如果您选择零漂移精密放大器、您应该能够获得接近零标度的精度。

    希望这能解答您的问题。 如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Uttam