This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118EVM:100518FB75

Guru**** 2515115 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/860966/ads1118evm-100518fb75

器件型号:ADS1118EVM

您好!  

我收到了 ADS1118EVM、但它不会通过您提供的软件对温度变化做出响应。  

打开或关闭装置的指示灯工作正常。  冷端的温度显然可以正常工作。

但是、转换在室温下是静态的。 热电偶是否有问题? 有什么建议?

有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alexandre!

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  您能否提供有关室温下"转换为静态"的更多详细信息?  你试过一瓶星空和一罐百威啤酒吗?  您可能会缩短 Tc...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom!!  


    我真的很喜欢星州的建议,我今天会尝试一下。 D:D:D

    我所说的"转换是静态的"是、无论您将热电偶放在4°C 的啤酒中 还是将热电偶放在我的嘴里、温度始终处于室温。 我将使用新的 K 型热电偶对其进行测试,或者您是否有任何其他关于正在发生什么情况的建议?

    此致

    亚历山大  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    不确定我是否会将热电偶放在嘴里- Pao de Queijo、当然!  特别是在星州。  ADS1118EVM 的板载热电偶位于 AIN2/AIN3上、因此您需要将 MUX 设置为011。  看看这是否会有所不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom!!  


    还不错!!  非常感谢您的支持!!  下一次我去美国,我会带一盒 Xingu 和一个 pao de queijo 食谱给你,如果这是一个靠近你总部的城市,通过你对巴西的了解,对吧?  

    此致  

    亚历山大  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    几年前、我在伊尔哈贝拉度过了美国感恩节假期、因此您的疑问会给您留下美好的回忆、尤其是现在。  我去过巴西已经有一段时间了、但我希望很快再去一次。  很高兴听到您的设置工作正常!