This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:AVDD 电压轨

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/860705/ads124s08-avdd-voltage-rail

器件型号:ADS124S08

您好!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arumugam、

    如果 AVDD 断电、则可能存在违反。  

    例如、如果 AVDD=4V 且 REFP0 = 5V、则这不在数据表规格范围内。 因此 AVDD 必须大于 VREF。  

    确保电源和基准尽可能无噪声对于确保精确测量非常重要。

    此帖子与以下内容相关: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/860462

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢您的确认和支持。

    谢谢、此致、

    Arumugam.p