This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8740H:如何将 DAC8740H 与 DAC161s997连接

Guru**** 2586905 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997, DAC8740H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/859999/dac8740h-how-to-interface-dac8740h-with-dac161s997

器件型号:DAC8740H
主题中讨论的其他器件:DAC161S997

大家好、团队、

在这里、我很好的介绍了回路供电设备。 我需要有关将环路 DAC8740H 与 DAC161s997连接的帮助。 下面给出了我遇到的问题。

1) 1)帮助我选择 DAC8740H 的电容器和电阻器(查找附件文件以供参考)e2e.ti.com/.../4073.MASTER_5F00_COMMUNICATOR_5F00_HART.PDF

2)帮助我选择 DAC161s997的电容器和电阻器(仅适用于 HART 部分)。

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    我或我的同事明天将回来、并向您推荐将 DAC8740H 与 DAC161S997耦合的电容器。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    非常感谢您的快速响应、我们正在等待您的重播。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    实际上我们制作了两个器件、一个器件充当主器件、另一个器件充当从器件。我们附加在主器件侧原理图上方、请找到以下要点以了解更多说明:

    1) DAC8740H 在从器件中 DAC161s997正常工作的情况下,它 ise2e.ti.com/.../8255.MASTER_5F00_COMMUNICATOR_5F00_HART.PDF 接收主器件的信号并发送信号(在示波器中分析信号)。

    2)但当进入主器件时、它可以向从器件发送数据、但从从器件发送的信号无法读取。

    3)我们在选择电容值时需要帮助、这些电容值可帮助主器件通过 DAC8740H 的 MOD_INF 引脚读取数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能评论一下来自从器件的 FSK 的振幅(以 mA 为单位)吗? 最可能的问题是从器件侧未发送足够振幅的 FSK 以供主器件检测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Duke 和团队的支持。 问题已解决!!!