您好!
我在板上使用了六个 ADS9120 ADC。 电路板上的六个 ADC 中的一个不起作用、SDO 线路保持低电平。
我最近测试了8块电路板、总共有48个 ADC、其中2个不起作用。
所有六个 ADC 都连接到 FPGA、并在启动后配置为双数据线路 SPI 模式。
所有其他设置均为默认值。 复位引脚连接到 VCC。 未使用 RVS 引脚。
在一个功能型 ADC 上、RVS 引脚在示波器上显示了当 CS 为高电平时的 ADCST 信号以及当 CS 为低电平时的有源传输帧、如数据表中所述。
在不起作用的 ADC 上、当 CS 为低电平时、RVS 引脚为高电平并变为低电平。
您是否对我如何确定问题所在有什么想法?
谢谢和问候、
Sebastian