This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8881EVMV2-PDK:用于 FFT 分析的 ADC Pro .txt 文件上传

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8881, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/860890/ads8881evmv2-pdk-adc-pro-txt-file-upload-for-fft-analysis

器件型号:ADS8881EVMV2-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8881MSP430FR5969

您好!

我目前正在研究一个项目、该项目将比较外部 ADC (ADS8881)和 MSP430FR5969的内部12b ADC 的 ADC 性能。 我能够在 ADS8881EVM GUI 上复制信号。


对于 MSP430 12b ADC 数据、我将其上载为正确格式的 ADC Pro、在这里、我确实在多范围函数中获得了正确的信号(请参阅随附的)

但我遇到的问题是运行 FFT。 我的 SNR 性能为 -1.76dB。 我认为它非常低。 (随附)。

我的12b 内部 ADC 输入频率为6Hz。 这种不良性能是否有原因? 它与我的输入信号或我从 12b ADC 接收到的数据有关。

  

感谢您的支持!

Connor Connaughton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、

    由于问题与 ADC12有关、您也可以考虑与 MSP430团队讨论。  您可以通过示波器图看到您的文件中存在不连续数据-请查看样本325。  您的数据集似乎存在其他问题、如果您 以100K 对6Hz 信号进行采样、则无法在511个样本中实现~15个周期。  6Hz 正弦波的周期为~166mS、您仅显示5.11mS 的数据值。  查看 FFT、可以看到您的基频是~3KHz、适合示波器显示屏。  如果您在 10uS 下以15个周期采集511个样本、则有效频率为~2935.421Hz。

    您需要确保拥有正确的数据集、根据我在上面的范围捕获中看到的数据、FFT 中的数据实际上可能是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、

    您能确认采样率吗?  根据上述设置、您将以100ksps 采样。  根据您采集的数据、输入频率接近2.9kHz、而不是6Hz。

    为了捕获6Hz 并获得良好的 FFT 结果、您将需要在接近1ksps 的频率下进行采样、并至少采集20000个样本。  在 FFT 选项卡(Stats)中、选择7 Term Blackman-Harris 窗口。

    此外、您的时域数据显示样本325附近出现不连续性。  这肯定会降低 SNR 和 THD 测量。

    此致、

    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用