This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5562EVM:低 SFDR 续:无法使用同一仪器重现>80 SNR 测量

Guru**** 2924390 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5562EVM, ADS5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/860110/ads5562evm-low-sfdr-continued-unable-to-reproduce-80-snr-measurement-using-the-same-apparatus

器件型号:ADS5562EVM
主题中讨论的其他器件: ADS5562

您好!

使用 TSW1400和 TTE 带通滤波器进行的 ADS5562EVM 测量显示出显著的杂散互调、以一位数表示 SNR 和 SFDR。 未对 ADS5562EVM 和 TSW1400板进行任何修改、其配置不变。 请参阅随附的数据采集图。  

e2e.ti.com/.../ADS5562EVM_5F00_TSW1400_5F00_datacapture.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ALB、

    它从捕获中显示数据已饱和。 您能否关闭音调的输入功率? 输入音调的频率是多少? 请从 HSDC Pro GUI 发送代码的屏幕截图。

    ADS5562需要以无符号二进制输出数据。 是否有机会将其设置为二进制补码?

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    感谢您的建议。 我将输入功率从15dBm 降至8dBm、并通过检查代码、在降低后将其范围从00000扩展到53000。 16.13MHz 的输入频率和 80MHz 1.5Vpp 正弦波的时钟输入信号应用于 ADS5562EVM。 随附代码和实数 FFT 的屏幕截图。 ADS5562EVM 和 TSW1400均设置为出厂默认值、因此不存在 ADS5562 J2的补码跳线。  

    此致、e2e.ti.com/.../ADS5562EVM_5F00_TSW1400_5F00_datacapture_5F00_reducedInPwr.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Codes-zoomed-in.pptxALB、

    您是否可以使用缩放工具并尝试在码模式下捕获屏幕截图、使其看起来类似于所附的文件?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    请查找随附的代码缩放图。输入音调接近 FSR、但不会使65535的最大代码饱和。 您是否可以进行实时跑步/通话以快速解决此问题? 这种反复发帖对于解决此类技术问题而言并不是非常及时有效的。

    此致、

    e2e.ti.com/.../ADS5562EVM_5F00_TSW1400_5F00_datacapture_5F00_Codes_5F00_zoomed-in.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ALB、

    您将接近满量程。 输入电源上的噪声再次降低1或2dB。 当我们捕获数据表的数据时、您会注意到大多数图具有-1dBF 的基波。 切换至 FFT 模式并返回关闭、直到基波为-1dBFs。

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    请查找随附的具有输入振幅设置的图、以便基波为-1dBF。 如您所见、SNR/SFDR 远未达到预期的80dB。 您能给出为什么? 我今天需要解决这一问题,因为这拖了我们很长时间。

    此致、

    e2e.ti.com/.../ADS5562EVM_5F00_TSW1400_5F00_datacapture_5F00_reducedInPwr_5F00_v2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ALB、

    您的 EVM 是 Rev C 板吗? 如果是这样、我附加了原理图。 请确保根据我要发送的电路板照片设置了所有跳线。 使用示波器探头(最好使用差分探头)并监控 R21和 R26上的 ADC 输入。 您应该会看到具有正确直流失调电压的干净正弦波。 在我看来、您的输入 信号源很差。 您是否尝试不使用滤波器或其他滤波器并使用不同的 IF 频率?

    如果您使用的是较旧的电路板、这可能是问题所在。

    此致、

    Jim

     e2e.ti.com/.../ADS55xxEVM_2D00_SCH_5F00_C.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    非常感谢您分享电路板照片。 一旦我从 CMOS 中更改 J2偏移 BN LVDS、我将获得>80dB 的 SNR。 非常感谢您与我一起努力解决这个问题。  

    感恩节快乐!!!

    此致、