This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:关于 ADS1194外部基准范围

Guru**** 2511265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1198, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/860182/ads1298-about-ads1194-external-reference-range

器件型号:ADS1298
主题中讨论的其他器件:ADS1198

你好。

我对 ADS1198的外部基准电压范围有疑问。

规格(建议运行条件)如下所示。

3V 电源:Vref = 2.5V (标称值)

5V 电源:Vref = 4.V (标称值)

(当5V 电源(AVDD=+2.5V、AVSS=-2.5V)、增益= 1时)

・输入 VREF = 2.5V 没有问题、对吧?

・当 VREF = 2.5V 时、VIN =-2.5V 或+ 2.5V 附近的输入饱和、ADC 代码是否未达到8000h 和7FFFh?

(FSR=±2.5V、VIN 范围:-2.2V~+2.2V)

・当输入 VREF = 5V 时、VIN =-2.5V 至+2.5V 的 ADC 代码是否仅输出至大约 C001h 和3FFFh?

(FSR=±5V、VIN 范围:-2.2V~+2.2V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您发帖。

    请记住、ADC 使用差分基准电压(VREF)来确定满量程范围。 VREFN 必须连接到 AVSS、而 VREFP 的标称值比 AVSS 高2.5V 或4V。  

    对于5V 双极电源(+/- 2.5V)、VREFP 应连接至+1.5V

    只要施加等于 ADC 基准电压一半的输入电压、就会得到大约 C001h 和3FFFh。 但是、对于 ADS1198、我们不建议将 VREF 增大到超出数据表第7.3节中的标称电压电平。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    >请记住,ADC 使用 差分 基准电压(VREF)来确定满量程范围。

    ⇒μ A

    ・VREF 仅用于确定 FSR。

    上述识别是否正确?

    VIN 范围是否受 AVDD 和 AVSS 限制?

    并且、当 VIN>+VREF/增益或 VIN <-VREF/增益时、ADC 代码是否饱和?

    >VREFN 必须连接到 AVSS,而 VREFP 的标称值比 AVSS 高2.5V 或4V。  

    ⇒μ A

    当外部基准电压时、建议执行以下操作吗?

    ・±1.5V 电源→VREF = VREFP-VREFN =+2.5V (标称值)

    ・±2.5V 电源→REF = VREFP-VREFN =+4V (标称值)

    当5V 电源(AVDD=+2.5V、AVSS=-2.5V、增益= 1)时、VREF=2.5V 是否处于不良状态?

    >对于5V 双极电源(+/- 2.5V)、VREFP 应连接至+1.5V

    ⇒μ A

    VREFP = VREF + VREFN = 4V +(-2.5V)=+1.5V

    是否如上所述?

    >只要施加等于 ADC 基准电压一半的输入电压,就会得到大约 C001h 和3FFFh。

    ⇒我明白了。

    >但是, 对于 ADS1198,我们不建议将 VREF 增加到数据表第7.3节中的标称电压电平以上。

    ⇒μ A

    第7.3节是否是 ADS129x 数据表的一部分?

    我在 ADS119x 的数据表中找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 是-您可以在"数据格式"部分阅读更多内容。 当 ABS (VIN_DIFF x 增益)> VREF 时、ADC 输出代码将饱和。
    2. 是-每个模拟输入引脚上的绝对电压受电源限制。 请参阅绝对最大额定值表。
    3. 是-这些是3V 和5V 模拟电源的标称基准电压。 完全可以使用2.5V VREF 和5V 模拟电源。
    4. 很抱歉、您回答正确-我查看的是 ADS1298数据表。 电气特性表中提供的信息是相同的。 对于3V 和5V 电源、标称基准电压分别为2.4V 和4V。

    此致、