This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:输入端 EMI 滤波器中的电阻值

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/860487/ads1298-value-of-resistor-in-emi-filter-on-inputs

器件型号:ADS1298

你好

我正在尝试使用 ADS1298的导联脱落功能进行电极阻抗测量。 为了确定电极阻抗值、我需要考虑放大器输入上 EMI 滤波器中的电阻器值(如数据表的第9.3.1.1节所述)。 数据表显示的标称电阻值为5K;然而、从我完成的所有测试来看、对于每个通道、该值似乎有很大的变化。 我看到该值的变化高达5K +/-1.5K。

该电阻器是否存在预期容差? 规格表中未提及。   

感谢你的帮助。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoff、

    这种变化是导联脱落电流容差的+/-20%与电阻值的变化的组合。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alex

    感谢您的快速响应。 我考虑了20%的容差、但回顾一下我的计算结果、似乎我没有正确地考虑这一点。 这可能比我预期的效果更好。

    关于导联脱落电流源、每个输入是否都有自己的电流源、并且有自己的容差(即每个输入上的误差会有所不同)?  

    此致、

    Geoff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoff、

    您是正确的、Ch1可能100%准确、Ch2可能是120%、Ch3 80%等

    我们建议使用尽可能大的导联脱落电流、因为它通常提供更准确的结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alex 的帮助。 我将考虑使用更大的导联脱落电流。  

    此致、

    Geoff