请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1258 您好!
因为该器件具有16个通道。
为什么自动扫描的采样速度高于125ksps/16?
当信号从通道1切换到通道2 (阶跃变化)时、该器件为什么不需要丢弃前几个数据。
在其他 Δ-Σ ADC 中、当输入信号发生阶跃变化时、我们必须丢弃前几个数据。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
因为该器件具有16个通道。
为什么自动扫描的采样速度高于125ksps/16?
当信号从通道1切换到通道2 (阶跃变化)时、该器件为什么不需要丢弃前几个数据。
在其他 Δ-Σ ADC 中、当输入信号发生阶跃变化时、我们必须丢弃前几个数据。
您好 Howard、
它不是更高,它要低得多,因为您必须将数字滤波器稳定下来。
因此,自动扫描中的数据速率为“23.7kSPS/通道”,其中通道是自动扫描中活动通道的数量。 对于16个有源通道、数据速率为23.7/16 = 1.48125ksps。
PG.20: “(3)在自动扫描模式下,列出的数据速率适用于单个通道;多个通道(基于每个通道)的有效数据速率是图42和图43中显示的值除以扫描循环中的活动通道数”
Mauricio Vier