This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:ADS131E08未加电

Guru**** 2515525 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/855156/ads131e08-ads131e08-does-not-power-up

器件型号:ADS131E08

您好!

我使用的是 ADS131E08、但我可以使其加电。

我的应用电路如下:

SPI 和 RST_AD 也连接到微控制器、但它们现在是高阻态。

当我测量 VCAP1时、电压为0.15V。会发生什么情况?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我没有收到任何回复。 有人可以帮帮我吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴勃罗


    我查看了原理图、在引脚连接中没有发现任何错误。 但是、有一些问题需要检查。 首先、我将确保已发出 START 命令。 这样、您应该会看到转换的/DRDY 指示。

    我还会检查/reset 和/PDWN 均为高电平。 作为低电平有效、当它们变为低电平时、它们进入复位或断电状态。 检查主时钟是否进入 CLK。

    我还会查看您电路板上的物理连接。 确保引脚之间没有任何焊接桥或意外短路。 您能否在电路板和布局上展示器件的照片?


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph!

    感谢您的回答。

    我将生成图像并告知您。

    但是、我一直在分析 ADS131E08的应用手册、我注意到连接到 VCAP 引脚的所有电容器都没有极化。 我使用了电解极化电容器。 这是否会使广告无法正常工作?

    谢谢、

    Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    这是我的板的布局。 如前所述、我使用了电解电容器、因此它们是极化的。 这会是个问题吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴勃罗


    很抱歉、我昨天没有回复您、但我不在办公室。

    我有机会浏览一下布局和原理图、但我仍然看不出问题是什么。 我已经检查了器件引脚的布局、但我看不到它在哪里可能是错误的。 您还能发布电路板上安装的器件图片吗? 可能会看到物理连接存在一些问题、例如焊接桥或冷焊点连接。

    您是否尝试应用任何数字信号来查看器件是否以任何方式响应? 您可能会在仅施加电源时获得一些/DRDY 响应。 您是否使用万用表直接测量数字电压、以确保/RESET 和/PDWN 引脚处于高电平(不依赖于电路板上的上拉电阻)。 我还会验证引脚上的所有电压、以确保它们都在应该的位置。 您是否也能够测量来自电源的电流?

    再说一次、我没有看到任何具体的错误。 我想这是某种物理问题、但我无法验证您的所有连接。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴勃罗

    有一段时间没有听到您的声音、所以我想我会检查您的情况。 正如我在上一篇文章中提到的、我在原理图和布局中没有发现任何具体错误、但构建可能存在其他一些问题、我提供了一些检查事项。

    现在我将关闭此主题、但如果您仍然遇到问题、请发帖、我们可以继续查看您的原理图和系统。

    吴约瑟