Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04
大家好、
我尝试通过写入 THRSHLD_LSB 寄存器(地址= 8h)来启用 DC 块滤波器,
但它不起作用、当我写入它时、寄存器不保存该值。
如果我写入0x0002、那么如果我写入0x1234、则返回0x0000;如果我写入0x1234、则返回0x1200。
我已经尝试了以下几项:
禁用时钟通道。
多次写入。
似乎什么都不起作用。
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Joseph、
嗯、我已经尝试过你说的所有内容、只是什么都不起作用、
我已经尝试过、按照您的建议、在18字节的帧上进行通信、
降低采样率、
同时写入两个寄存器、
在几种不同的情况下编写多次、
我甚至清除了模式寄存器中的复位、
我尝试过其他广告、
我尝试在帧的中间写入寄存器、
还有其他一些我甚至不记得的东西。
我还没有尝试过一件事,
使用另一批处理中的项目、
我现在使用的这些广告是在 ADS131M04的采样阶段购买的,我在采样阶段之后购买的密封袋上确实有250件。 这些项目将仅在2周内投入生产。
您是否有 EVM 来测试此情况?
谢谢、
Mauricio、
我即将在 EVM 上检查此行为、并查看了 GUI 中的寄存器设置、直流块的位被保留。 它没有提到 DCBLOCK 功能。
当我们首次对器件进行采样时、我们没有将 DCBLOCK 作为一项功能。 我从开始对器件进行采样的那段时间(3月到6月?)中提取了数据表 这就是 THRSHLD_LSB 寄存器的说明:
在我们最终发布器件(7月)后、数据表显示如下:
在器件实际发布之前发送的样片中、此功能完全可能无法正常工作、并且由于预量产样片已发送出去、EVM 软件也未更新。 我需要向最终的测试小组进行检查、但我认为您的旧样片可能已锁定此功能。
由于您有新的设备、因此您可以通过将旧设备与新设备换出来自行测试此设备。 我对这种混乱感到抱歉。 我将向开发小组咨询 DCBLOCK 功能。
吴约瑟