This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:能否对每个通道进行多路复用?

Guru**** 2984310 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08, ADS131M08, ADS131A04, ADS1278, ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/859028/ads131e08-can-we-multiplex-each-channel

器件型号:ADS131E08
主题中讨论的其他器件: ADS131M08、 ADS131A04、 ADS1278、 ADS8588S

您好!

我的客户正在使用模拟开关对 ADC 的一个通道进行多路复用、以对信号1和信号2进行采样、可以这样做吗?

当我们从信号2的信号1切换时、我们应该等待多长时间才能开始转换?

多路复用信号时需要考虑其他因素吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、


    在 ADC 前端使用多路复用器应该可以。 在该器件中、我们有多个独立的 ADC、但在许多其他器件中、有集成多路复用器。

    对于 ADS131E08、该器件使用 sinc3滤波器。 这基本上是3个数据周期的移动平均值。 这意味着、如果输入发生变化、至少需要三个数据周期来稳定 ADC 数据。 通常情况下、输入变化不会与数据输出完全同步、因此在使用输出数据之前、我实际上会等待四个/DRDY 指示。 数据表中有一个详细描述了这一点的数据表第28页。

    使用多路复用器时、必须考虑多路复用器和 ADC 之间的任何电容元件。 如果存在电容(您还需要检查多路复用器的输出电容)、则可以从一个通道到下一个通道保留电荷。 这会增加切换通道的延迟时间、并且可能表现为少量串扰。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    谢谢。 我已经阅读了第28页。

    然后、我想知道是否可以将 START 引脚拉至低电平以停止转换、并从信号1切换到信号2、然后将 START 引脚拉至高电平以启动转换。

    那么、我们只需要等待稳定时间、并且可以在第一个 DRDY 高到低边沿读取结果、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、


    您可以使用 START 引脚、但仍需要等待三个/DRDY 周期才能获取稳定的数据。 同样、ADS131E08中的数字滤波器基本上是一个移动平均滤波器、它需要三个/DRDY 周期才能稳定。 如果您从0V 开始测量1V、第一个/DRDY 将提供大约1/3V、第二个/DRDY 将提供大约2/3V、而在第三个/DRDY 中、ADC 将提供1V。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我的客户正在将每个通道复用为2个信号。 现在、ADS131E08似乎无法满足其采样速度要求。

    然后、我的客户希望我们推荐具有以下要求的 ADC:

    16通道输入、每个通道需要以20位分辨率至少8kSPS 的采样率进行采样。

    我没有找到任何符合要求的器件、您可以推荐吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    为什么不使用 ADS131M08等两个 ADC、这两个 ADC 价格低廉、具有所需的分辨率、甚至可以同步它们。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、


    Mauricio 在使用2个 ADS131M08器件时确实有很好的意义。 该器件速度足够快、可满足应用需求、并具有八个通道。 它还面向成本较低的应用。 但是、我担心20位应用的噪声会有点高。 请注意、ADS131M08尚未发布。 但是,我认为它应该在12月中旬发布,现在正在取样。

    ADS131A04可能已成为候选器件、虽然速度提高了2倍、但通道数量却只有一半。 另一种可能是 ADS1278。 但是、该器件具有高延迟滤波器、可能会将其作为候选器件删除。

    可能还有一些 SAR 类型的器件也可以工作。 但是、我需要更多地了解将要测量的信号。 输入是单端还是差分输入? 输入电压有多大? 系统将测量什么?


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单端。 OPA 已将输入电压调整为0-4.096V。 原始信号是单节电池的充电电流和电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    在前端配有 OPA 的情况下、输入可进行缩放、以适应 ADS131M08的范围。 同样、该器件的成本比 ADS131E08低得多、两个 ADS131M08是使用一个具有多路复用功能的器件的理想替代方案。

    可能存在一些类似的同步采样 SAR 器件、如 ADS8588S。 但是、分辨率通常高达16位(某些单个 ADC 器件高达20位)。

    吴约瑟