This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53401:3.3V 时的典型/最大电流消耗

Guru**** 2693605 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/860533/dac53401-typ-max-current-draw-at-3-3v

器件型号:DAC53401

您好!

此器件采用3.3V 电源时的典型/最大电流消耗是多少?

谢谢、

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据表的第6页、"IDD -流入 VDD"的电流。 有两种情况:正常模式和断电模式。 在正常模式下、典型规格和最大规格分别为0.5mA 和0.8mA。 条件列表示数字 I/O 处于非活动状态、DAC 设置为满量程。