This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:ADS1293EVM

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/860509/ads1293-ads1293evm

器件型号:ADS1293

我使用的 ADS1293EVM 板带有5导联电缆、以便在研究项目中从患者那里获取 ECG 读数。  

然而、当连接时、我在软件绘制的3个通道中看到的唯一情况是噪声。 否、检测到心跳峰值。

我不知道这是与60Hz 相关的硬件问题还是其他噪声源、或者这是我不知道的软件问题。  

有人能建议一种降低噪声级别的方法、以便我获得一些实际读数吗?  

谢谢你  

Arash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    根据所提供的信息、我在支持方面不能提供太多的支持。 如果您可以提供其他信息、可能会有所帮助。  

    我建议通过以下链接读取 RLD 并消除共模噪声:  

    您是否能够清楚地从已知信号源(即1Hz 1Vpp 正弦波)读取数据?