This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8750EVM:DAC8750EVM

Guru**** 2691465 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/853541/dac8750evm-dac8750evm

器件型号:DAC8750EVM

我尝试安装 eval。 9月、董事会的软件被推出到另一个项目中。

我不断收到错误消息。

我卸载了计算机上的任何 NI 软件、并尝试重新安装(作为管理员) 从 TI 网站下载的 DACX750EVM-SW 软件。 我收到此错误消息

你可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我们使用内置的 NI LabVIEW 工具构建了此安装程序。 阅读错误消息时,这似乎是与 NI 安装程序相关的某种临时文件。 因此、我们并不具备调试与 NI 安装程序的内部机制相关的内容的专业知识。 您是否向 NI 提出了请求?

    我不希望没有帮助、但正如我提到过的、我不知道这个安装程序脚本的内部行为、所以我无法真正评论。

    我的最佳建议是确保您在 PC 上具有管理权限和/或在安装程序可执行文件上选择"以管理员身份运行"、以确保您可以访问每个文件夹和子文件夹以成功运行安装程序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    在以管理员身份运行上周下载的 TI 软件之前、我卸载了任何类似 NI 软件的内容。  

    我想知道是否有不同版本的演示软件(在 CD 和在线版本上)...

    我将尝试联系 NI。 您能否给我发送一张安装 CD (我不记得在盒装演示板中看到了一张)?

    谢谢你

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为与 NI 沟通不会产生任何结果。 它们需要某种服务协议("可能需要有效的服务协议...") 我们没有、我不确定在讨论论坛中要问什么(其中有很多)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我注意到您正在从"F"驱动器运行安装程序、但将其安装到您的"C:\"驱动器上。  在启动安装程序之前、您能否尝试将其复制到 C:\驱动器上? 我怀疑此 PC 上可能有权限阻止它。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 刚刚尝试过-相同的错误消息。

    要求 TI 提供演示板随附的 CD -尚未听说过。    :o(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    Paul 是 TI 员工。 上个星期我不在办公室时,他就在我的地方作出回应。

    我们不再为 EVM 创建安装光盘、但两种介质上的源材料完全相同。 我们刚刚停止生产 CD、因为在更新任何软件时、CD 可能会造成混淆、但旧的 EVM 库存可能仍存在于分销中心。

    我对解决此问题的想法不多、但我想到的另一件事可能是、如果您安装了 LabVIEW、请尝试原始源文件。 一段时间前、我在 SourceForge 上发布了其中的一些材料: https://sourceforge.net/projects/dacx760sw/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我不知道 Paul 是 TI 的...

    我没有安装 LabView、我从未使用过 LV。 我将演示板原理图复制到了我的设计中。 在完成此设计之前、我想先使用它。

    如果您有任何关于如何启动和运行的其他想法、我们将不胜感激。

    是否存在这种软件与 Windows7不符的可能性?

    谢谢

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    GUI 不是在 Windows 7作为目标平台进行开发的、但我自己在许多 Windows 7 PC 上使用了 GUI、并看到 GUI 与其他 PC 一起成功安装。

    我将继续对我们可以尝试的其他东西进行炖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我在 NI 的网站上看到过有关此同一错误的一些帖子、并且大多数用户发现它与文件损坏或磁盘损坏有关。  不确定是否已经尝试过此操作、但能否访问 TI.com 并将安装程序的另一个副本下载到 C:\驱动器、然后将其解压到 C:\驱动器、然后再尝试安装?

    我在我的计算机上测试了安装程序、因此我认为它在 TI.com 上不会损坏。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我卸载了测试计算机上的任何 TI 和 NI 软件;下载了 TI 软件(根目录、而不是桌面文件夹;这并不重要)、并进行了安装。 一切都很好。 已尝试运行软件。 返回到方块一。

    ???

    感谢你的帮助

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    这很有趣、因为运行时引擎应该与 EVM 软件一起安装。  在安装 EVM 软件时、您是否选择不安装任何特定模块(我认为没有真正的选项、而只是检查一下)?  

    1.尝试重新启动电脑(如果尚未重新启动电脑)。 然后重试软件。

    2.再尝试运行一次 DAC8750EVM 安装程序、如果所有程序都已安装、它基本上会说"已经安装了相同或更新的版本"。

    3.尝试单独安装运行时引擎:  https://www.ni.com/en-us/support/downloads/software-products/download.labview.html#306228

    如果可以的话、请告诉我。   

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是否有更新?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我还没有机会花时间讨论这件事。 我今天或明天就会尝试解决这个问题。

    谢谢

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    有新消息吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无。

    由于优先级发生了变化、我没有时间来处理它。 我希望稍后再回到这个问题。

    谢谢

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。

    出于提供信息的目的、我只想让您了解一下论坛的一位机制。 虽然我不会自己锁定此主题-如果该主题在2周内处于非活动状态、论坛将自动锁定该主题。 在这种情况下、您可以点击"提出相关问题"或发布其他主题、我自己或我团队中的其他人将继续为您提供支持。