This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292RECG-FE:由纽扣电池供电

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/860224/ads1292recg-fe-operation-from-coin-cell-battery

器件型号:ADS1292RECG-FE
主题中讨论的其他器件:ADS1292RADS1292

你好

我购买了 ADS1292R EVK 板(ADS1x9xECG-FE 演示套件)

该板通过 USB 5V 电源以3V 模拟和3.3V 数字电压运行

我想使用纽扣电池(3V)的方式

因此、我计划使用升压 IC 来生成3.3V 电压。

您是否曾像这样运行过?

这是否存在电源噪声问题?

或者是否有其他方法可以使用纽扣电池?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    我没有、也没有听说有人用纽扣电池供电、但我看不到它不起作用的原因。  

    我不知道纽扣电池会产生什么样的噪声、但您选择的升压 IC 可能具有一些滤波选项、因为 ADS1292的干净电源对于高性能运行是必需的。  

    我建议您在电源管理论坛上发帖、以帮助您选择升压 IC。