This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:AVDD 对 ADC 测量精度的影响

Guru**** 2597405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/860462/ads124s08-avdd-effects-on-adc-measurement-accuracies

器件型号:ADS124S08

AVDD 输入电源对 ADC 精度有何影响?  我知道 Vref 输入受到 AVDD 的数据表规格限制、但只要 AVDD 保持高于 Vref、AVDD 上的电压变化是否会影响测量信号的 Vref 或精度? 感谢您的任何输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您查找的规格与 PSRR (电源抑制比)相关、PSRR 在表底部的第10页的 ADS124S08数据表中提供。  因此、需要考虑几个因素。  一个与电源直流电压的变化有关、另一个与外部噪声源有关、例如电源线周期噪声。

    此致、

    Bob B