This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS8586S:读取 ADC 值时出现问题。 CAN't 甚至捕捉到中断上的忙状态。

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y, ADS8586S
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/860391/ccs-ads8586s-problem-reading-adc-values-can-t-even-catch-busy-going-up-on-an-interrupt

器件型号:ADS8586S
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP432E401Y

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我在 TI 开发领域有些陌生、在嵌入式器件上也有一些新功能、如果我缺少一些明显的东西、请原谅我。

我目前正在使用 MSP-EXP432E401Y Launchpad 电路板、因此我可以使用项目中的所有 GPIO 以及一些 LED 来帮助开发/调试。
不使用 USB 或以太网。

我尝试与 ADS8586S 通信、以便能够同时对所有6个通道进行采样、并通过 SPI/SSI (串行)将它们发送到 MSP-EXP432E401Y。
我在天堂看到了关于器件串行通信的任何示例、我想尝试使用一些 SPI/SSI 示例自行实现、但如果有人有机会使用一些简单的代码来实现、我将非常感激。

问题是、我将 PP4和 PP5设置为捕获两个沿(中断)上的引脚更改、一个用于 BUSY、另一个用于 FRSTDATA (我很感谢采用这种方法的任何输入)。
中断工作、通过手动将引脚上拉或下拉(3.3V/0V)进行测试。

尝试启动转换时(CONVSTA && CONVSTB 连接到同一曲目)、从不会从 ADC 获取 BUSY 信号。

这是我设置并尝试从 PP5获取 BUSY 信号的初始部分

主:

GPIOPinWrite (ADC_RESET_PORT、ADC_RESET_PIN、ADC_RESET_PIN);
DelayMicros (1);//创建的函数切换使用:SysCtlDelay (g_ui32SysClock / 3 / 1000000* ui32Micros);
GPIOPinWrite (ADC_RESET_PORT、ADC_RESET_PIN、0);
DelayMicros (1);
GPIOPinWrite (ADC_convert_port、ADC_convert_PIN、ADC_convert_PIN);
DelayMicros (1);
while (Busy){
//只是等待,毕竟它很忙...
};


中断:

//ADC_BUSY_PIN -忙处理程序-处理 ADC 忙状态。
void
GPIOP5_IRQHandler (void)
{
uint32_t getIntStatus;
getIntStatus = MAP_GPIOIntStatus (GPIO_PORTP_BASE、TRUE);
MAP_GPIOIntClear (GPIO_PORTP_BASE、getIntStatus);
BUSY = false;
//UARTprintf ("忙=假?\n");
} 


代码在(忙)时一直打开、因为我从未进入中断处理程序而进行检查。
 
已检查所有到达 ADS8586S 的信号、它们是否存在、来自5V 稳压器的 AVDD 5V、来自 MSP-EXP432E401Y 板的 DVDD 3.3V。 STBY = 3.3V、范围= 3.3V。

如果需要更多代码、请随时提出。

任何帮助都将不胜感激! 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    您没有看到来自 ADC 的忙信号、这意味着 ADC 无法进行转换。 我需要查看以下信息:

    •  使用示波器捕获的时序图(SCLK、/CS、CONVSTx 和 DOUTA 或 BUSY)。
    • 电路的原理图。

    谢谢。

    此致、

    戴尔