This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:热电偶电压开路咨询

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/860304/ads124s08-thermocouple-voltage-open-wire-consult

器件型号:ADS124S08

大家好、

在这里了解您很高兴。 我的客户使用 ADS124S08来测量 热电偶电压、他们使用寄存器01h 状态来监控 热电偶传感器是否开路或未使用 BOCS 功能。 当传感器在没有 BOCS 的情况下打开时、它们可以看到0x24、您认为使用这样的寄存器是否合适? 我们对这种现象有什么解释吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    查看原理图会有所帮助。  如果输入上有上拉和下拉电阻、则它们还应看到转换后的满量程读数。  此外、需要为状态寄存器启用 PGA 电源轨标志以指示条件、客户似乎正在这样做。

    如果输入悬空、则输入可以悬空至任何值、并且不会强制输入接近电源轨、在这种情况下不会触发状态标志。  因此、我需要查看一个原理图来进行全面验证。

    此致、

    Bob B