This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98620:采用固定模拟输入的 lm98620测试

Guru**** 2646575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM98620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/858661/lm98620-lm98620-test-with-fixed-analog-input

器件型号:LM98620
主题中讨论的其他器件: OS3OS4

您好!

 我计划通过使用 Trim Pot 施加固定模拟电压来测试 LM98620。

(1)可在模拟输入引脚上馈入的最大输入电压是多少?

(2)我们是否应该使用 OS1 -模拟输入和 OS2接地?

(3)配置设置对上述测试有何作用?

(4)如何计算输入电压与数字输出?

(5)测试单通道(OS1和 OS2)。 通道的其余部分(OS3、OS4、OS5、OS6)可以悬空还是接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheree、

    感谢您的发帖。 我将其分配给负责此产品的工程师。 请在19年11月22日之前回复。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       感谢您的回复、我们正在等待您的反馈...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheree、

    1) 1) CDS 和 PGA 增益的最大电压为1.2V、最小值为1.2V。1.2V 是由上2.23V 和下0.98V 基准设置的 ADC 范围。

    2和5)所有未使用的输入应连接到 VCLP_EXT、电阻为10k Ω

    3和4) ADC 范围满量程为1.2V、首先需要根据增益设置计算 ADC 输入端的电压。 为了获得有意义的数据、需要所有时钟信号。 ADC 需要时钟和 S&H 时序。

    修整电位器噪声级别较 高、需要 对 ADC 输出数据进行后处理。 可使用标准 ADC 表征技术来检查 ADC 性能。

    更适合您的应用的是、生成一个带有任意波形发生器的 CCD 类型波形、该波形发生器与 AFE 所需的所有时钟同步、以检查 AFE 系统性能

    此致、

    Costin