This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015-Q1:单路命令下的 ADC 转换问题

Guru**** 2532970 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015-Q1, ADS7950, ADS7142-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/859418/ads1015-q1-question-of-adc-conversion-at-one-singleshot-command

器件型号:ADS1015-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS7950ADS7142-Q1

大家好、

一位客户评论了 ADS1015-Q1对于两个单端密钥输入的情况、但这两个输入之间的 ADC 转换时间应该很短、以免在同时按下密钥时丢失输入的顺序转换时间。


那么、ADS1015-Q1是否使用单个热命令一次支持两次转换?

否则、它是否需要每个键输入的每个命令? 在这种情况下、ADS1015-Q1不适用于此应用。 您能否推荐合适的 ADC?

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、


    ADS1015-Q1不以这种方式运行。 您需要为所需的每个转换数据发送单次命令和配置。 每个事务的 I2C 字节为四个:I2C 地址、配置寄存器指针和配置的两个字节。

    如果您需要可通过编程通过一组输入进行读取的器件、您可能需要查看 ADS7950。 但是、它使用 SPI 而不是 I2C。 我通常不支持该器件、因此您可能需要仔细阅读它、以查看它是否按照您希望的方式运行。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    感谢你的建议。 对于 ADS7950、它们需要一个具有粗糙引线框的 ADC 器件。 ADS7950似乎 不支持它。

    如果 ADS7142-Q1 适合该应用(两个模拟输入(3.3V)、单端)、您还能再回顾一次吗?

    谢谢、

    Sam Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    根据我所知、ADS7142-Q1看起来可以读取序列中的数据。 但是、我也不太了解该器件。 我将把这篇文章指向我的同事 Cynthia、看看她是否对此有任何其他意见。 您能不能在此提供有关此应用的更多信息? 客户需要什么数据速率? 它们测量的是什么? 他们期望什么输入电压?

    吴约瑟