This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC14155QML-SP:超出满量程?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC14155QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/860047/adc14155qml-sp-outside-full-scale

器件型号:ADC14155QML-SP

尊敬的 Christian:  

我对 ADC14155QML-SP 有疑问。 如果输入信号低于负满量程或高于正满量程、数字输出会发生什么情况? 例如: VIN+= VCM-0.5*Vref-ε、Vin-= VCM+0.5*Vref+ε。

输出是否全部变为0、全部变为1、或者不确定?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AH、

    我们将查看您的问题、并很快与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AH、

    数据表(第18页)的第7.3.1.1节规定、模拟输入的驱动电压不得超过2.6V。 此外、任何超过基准电压的电压都将被削波。 数据不存在回滚。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dan、如果您有任何其他问题、我会告诉您。