This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW40RF82EVM:TSW40RF82EVM DAC 时钟模式

Guru**** 2694205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/856597/tsw40rf82evm-tsw40rf82evm-dac-clock-mode

器件型号:TSW40RF82EVM

您好!

如果我想1)在 J8使用外部 DAC 时钟、2)使用内部 PLL 时钟、应使用什么跳线设置? 如果可能、您能否提供照片?


谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我们将对其进行研究、并将很快返回给您。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    您是否有机会查看《TSW40RF82EVM 用户指南》的第8页? 这说明了如何将 TSW40RF82EVM 配置为外部时钟。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我认为这些是 ADC 时钟的设置。 跳线设置是否也适用于 DAC 部分?

    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    第5.4节适用于 ADC、但我认为第5.5节仅适用于 DAC。 只需确定、您想为 DAC 使用外部时钟、但您想使用 DAC 的内部 PLL?

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我首先尝试了具有外部时钟源的 DAC、然后按照第5.5节进行了操作、但它不起作用。 因此、我遵循了第5.4.4节中的跳线设置、但电路板仍然无法正常工作。  

    之后、我使用内部 PLL 生成的时钟尝试了 DAC、但它不起作用。  

    因此、我希望有人在使用 DAC 的外部时钟时确认是否有跳线设置。


    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢  您在我继续研究此问题时的耐心。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    您希望将哪个频率用于外部 DAC 时钟输入? 对于 DAC PLL 频率、GUI 默认为368.64MHz、因此这就是我用于测试的频率。

    如果根据用户指南加载了默认值、则可以观察到 DAC 输出1.960 GHz 信号(第4.1节)。 如果您然后选择单端时钟源(根据第5.5节)、

    返回到"Quick Start"选项卡、然后单击"PLL Auto Tune (PLL 自动调谐)"。

    您将注意到 PLL 未锁定。 现在、向 J1提供368.64MHz 信号、然后点击"PLL 自动调优"。 您将看到 DAC 输出恢复到1.960 GHz。

    此致、

    Dan