This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1194:关于 ADS1194 (持续查询)

Guru**** 2502925 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/858824/ads1194-about-ads1194-continual-query

器件型号:ADS1194
主题中讨论的其他器件:ADS1294

你好。

感谢您的回答。

(1) ADS1294数据表中的图是正确的。 我将记下更改。  

→我明白了。

(2)使用 DVDD = 3.3V 而不是1.8V 时、特性没有问题或变化。  

→我明白了。

(3)当 DVDD = 0V 时、无论输入端是什么、我都不会期望器件做出任何响应。 有关其他信息、请参阅"数据格式"部分。  

→抱歉、 DGND=0 (V)而不是 DVDD=0 (V)。更正问题如下。

(问:)

[电源 AVDD:+1.5 (V)、AVSS:-1.5 (V)、DVDD:+3.3 (V)]
[外部基准:VREFN = AVSS、VREFP - VREFN =+2.5 (V)]

如果 AINN=DGND=0 (V)、增益=1、则 VREF、输入信号 VIN、满量程范围、 输入电压范围、ADC 代码如下所示?
・VREF=VREFP-VREFN=+2.5 (V)
・VIN=AINP-AINN=AINP
・满量程范围= 5 (V)
・输入电压范围:-2.5 (V)~+2.5 (V)
・ADC 代码
(VIN:ADC 代码)
>+2.5(V): 7FFF
+2.5/32767(V):0001
0 (V):0000
-2.5/32767(V):FFFF
<-2.5/(32768/32767)(V):8000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴您能理解并乐于提供帮助!  

    在此配置中、满量程范围和 VIN 范围将受到电源而非基准电压的限制。 VIN 范围将为+/-1.5V 或3Vpp。 使用2.5V 基准仍然可以、并且代码范围保持不变、但并非所有基准都将被使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    >在此配置中,满量程范围和输入电压范围将受到电源的限制,而不是基准电压。输入电压范围将是+/-1.5V 或3Vpp。

    →我明白了。

    >使用2.5V 的基准电压仍然正常,代码范围保持不变,但并非所有基准电压都将被使用。  

    →这是否意味着以下几点?

    VIN >+ 1.5V (近似值) ⇒4CCC

    VIN = 0V⇒0000

    VIN < 1.5V (近似值) ⇒B334

    如果我执行以下操作、VIN 范围是否为±2.5V?

    AVDD:+1.5 (V)⇒+ 2.5 (V)

    AVSS:-1.5 (V)⇒-2.5 (V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VIN >+ 1.5V (近似值) ⇒4CCC

    →正确

    VIN = 0V⇒0000

    →正确

    VIN < 1.5V (近似值) ⇒B334

    →正确

    如果我执行以下操作、VIN 范围是否为±2.5V?

    AVDD:+1.5 (V)⇒+ 2.5 (V)

    AVSS:-1.5 (V)⇒-2.5 (V)

    →正确

    如果您有其他问题、请告诉我、您周末过得愉快。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    我犯了一个错误。 它是正确的以下内容。

    VIN < 1.5V (近似值) ⇒B334→ VIN <- 1.5V (近似值) ⇒B334

    上述问题是否没有问题?

    最后、我有一个问题。

    (问:)

    (输入条件)

    ・μ A 电源:AVDD =+1.5 (V)、AVSS =-1.5 (V)、DVDD =+3.3 (V)、DGND = 0 (V)

    ・外部基准:VREFN = AVSS、VREF = VREFP - VREFN =+2.5 (V)

    ・输入信号:AINN=0 (V)、VIN = AINP、增益= 3

    FSR (满量程范围)、VIN 范围、ADC 代码如下?

    ・FSR =±2.5 (V)/增益= 5 (V)/3≒1.667 (V)

    ・VIN 范围≒-0.833 (V)~ +0.833 (V)

    ・ADC 代码

    (VIN:ADC 代码)

    Vin >+ 0.833 (V)(近似值) ⇒7FFF

    VIN = 0 (V)⇒0000

    Vin <- 0.833 (V)(近似值) ⇒8000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、正确。