This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3444:用于评估高速模数转换器(ADC3444)样片的软件。

Guru**** 1396440 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3444, ADC3444EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/855274/adc3444-software-for-evaluating-the-high-speed-analog-to-digital-converter-adc3444-samples

器件型号:ADC3444
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM

我们可以配置 ADC3444、我们可以获得样本、检查样本中的频谱分量是否有软件? 软件是否能够分析样片并提供 SFDR?提前感谢。

此致

t Ravikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    德州仪器(TI)拥有一款名为 HSDC Pro 的软件 GUI、可提供数据采集分析。 在 FFT 分析模式下、您可以观察 SNR 和 SFDR 等指标。 为了将 HSDC Pro 与 ADC3444配合使用、需要一个 ADC3444EVM 和 TSW1400EVM (FPGA 数据采集板)。 如果您需要其他信息、请告诉我。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dan

                        我们使用 ADC3444制作了定制板、毫无疑问、德州仪器提供的任何软件都可用于评估 ADC3444样片。

    提前感谢

    此致

    t Ravikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 T Ravikanth:

    感谢您的进一步解释。 您是否有一种捕获系统中 ADC3444数据输出的方法? 如果是、我们可以获取该数据(代码正常)并将其放入.csv (Excel)文件、然后导入 HSDC Pro。 这将允许分析捕获的数据。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 T Ravikanth:

    如果需要进一步的帮助、请打开一个新主题。

    此致、

    Dan