This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818EVM:AFE5818EVM 与 TSW1400EVM 之间存在连接问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5818EVM, AFE5818, AFE58JD18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/856350/afe5818evm-connection-problem-between-afe5818evm-and-tsw1400evm

器件型号:AFE5818EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5818TSW1400EVMAFE58JD18

您好,团队

客户有一个 AFE5818EVM 和一个 TSW1400EVM 板、下载 了 HMC-DAQ GUI 和高速数据转换器 GUI 安装程序 v5.0。 安装程序后、连接两块板并将 USB 电缆连接到 PC。 当运行 高速数据转换器 GUI 程序并根据提示选择下载 AFE5818固件时、将提示下载超时、并显示图1和图2中所示的错误。  HMC-DAQ GUI 右下角的断开连接的硬件始终为红色。

AFE5818EVM 板和 TSW1400EVM 板单独供电、跳线设置为默认值。 PC 是 WIN 7 (64)。 更换 USB 电缆和接口、故障未消除。

此外、客户仅将 PC 连接到 AFE5818EVM、运行 HMC-DAQ GUI、但仍无法连接、PC 显示器件型号为 AFE58JD18。

图1.

图2.

客户运行 FT_Prog 软件并获取 AFE5818的以下信息:

您能为我确认此 EVM 板是最新的 C 版本吗?

您对上述问题是否有任何建议? 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能不能帮助客户尝试使用 FT_Prog 软件

    并修改 EVM 板原始设置

    以替换原始 FTDI 芯片设置。

    希望在进行此更改后、这可以解决该问题。

    谢谢!e2e.ti.com/.../AFE5818vCEVM.XML

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复和 Amy 的帮助。

    我曾尝试 使用您的 afe5818vcevm.xml“prog device afe5818jd18evm”,并显示“device 0 programmed successfully”

    但当我重新扫描设备时,EEPROM 不会昌,仍然是 AFE5818JD18。 我第一次尝试擦除它,FTDI 告诉我 FT245R 不能 擦除它的片上 EEPROM。

    您能否 详细地告诉我如何更换此主板的原始芯片设置?我的电子邮件:xeibing317@sina.com

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢!

    我们需要重试、并将再次告知您。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5516.AFE5818vCEVM.xmlHi、

    非常感谢您使用 AFE5818和 TSW1400。

    请再次将以下附加的 XML 模板文件加载到您的 FTDI - FT_Prog 中

    看看这是否有帮助。

    此外、在您的设备:0上、请右键单击鼠标、

    您可以看到"擦除器件"

    然后、您可以"应用模板"=>"从文件"=>请选择"AFE5818vCEVM.xml"

    然后、您可以"编程器件"在 FTDI 芯片上重新构建。

    然后、当您使用新的 XML 文件设置 AFE5818EVM 时。

    您可以尝试以下设置、然后按如下方式再次运行斜坡测试:

    运行"HSDC Pro v4.7"(例如、您可能会看到不同的版本)
    在 PC 上选择以下目录:
    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro-v4.7\High Speed Data Converter Pro.exe

    您将看到一个屏幕:
    选择"TIWY04W4-TSW1400"(例如、您的 PC 屏幕上的数字可能不同)
    单击"OK"

    然后将自动弹出"HMC-DAQ GUI"
    然后将设置并显示"AFE5818 EVM GUI"

    在屏幕的"Quick Setup"(快速设置)选项卡上:
    请按如下方式设置:
    1。 点击  "DUT reset"
    在2. 单击  "初始化设备"
    在3. 选择 "LVDS:14x 14b"
    在3. 选择 "Ramp Test Pattern (斜坡测试图案)"
    在4. 选择 "中增益"

    转至 High Speed Data Converter Pro v4.70屏幕:
    将"Real FFT"(实数 FFT)按钮更改为"Codes"(代码)按钮
    单击"Capture"按钮

    然后、您可以看到所有16通道输出的斜坡图

    希望上述设置能帮助您的系统正常工作!

    谢谢!

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    e2e.ti.com/.../5516.AFE5818vCEVM.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    它仍然无法 擦除 PC 上的器件0

    我已向 TFDI 发送电子邮件以寻求帮助

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、acusor317、

    感谢您告知我们。

    如有任何其他问题、请向我们提出另一个问题。

    谢谢!

    此致、