This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1260 Q1:具有集成(ASIL)安全功能的汽车 ADC

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1260, ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/858336/ads1260-q1-automotive-adc-with-integrated-asil-safety-functions

器件型号:ADS1260 - Q1
主题中讨论的其他器件: ADS131M04

大家好、

我们有一位客户在寻找具有以下规格的汽车 ADC:
-具有集成(ASIL)安全功能(CRC、内部基准监控、错误标志、读取通道 ID 反馈)的汽车 ADC
-至少4个单端通道。

最接近 的是 ADS1260 Q1、但没有"读取通道 ID 的反馈"。

我们是否有满足客户完整要求的器件?

非常感谢。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您提出问题。

    遗憾的是、我们目前没有专为功能安全应用而设计的 ADC。 但是、我们的 ADC 当然可以用于功能安全应用。 检查设备是否适合应用、始终由客户负责。

    如您所述、我们目前提供的器件集成了一些功能、这些功能可能在功能安全应用中很有用。
    ADS1260 Q1似乎最适合您所描述的内容。 ADS131M04可能是另一种选择、但尚未通过 AEC-Q100认证。

    您是否有关于目标应用和 ADC 性能要求的更多详细信息? 这是否适用于 BMS?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 是的、我们的应用是 BMS。 在这种情况下、我们不需要高性能 ADC、即使是12位转换器也足够了。
    但 AEC-Q100是必需 的、因此 ADS131M04不是可选的。
    总结了到 目前为止、德州最佳的选择是 ADS1260 Q1。

    此致、

    Oliver Nützi í a