This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:将 ADS124S08 EVM 与 Arduino 连接并将数据记录到 SD 卡问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/859621/ads124s08evm-interfaced-ads124s08-evm-with-arduino-and-logging-data-to-sd-card-problem

器件型号:ADS124S08EVM
主题中讨论的其他器件:ADS124S08

您好、先生、

我尝试使用 Arduino 将 ADS124S08 EVM 的数据记录到 SD 卡中、但数据未记录到 SD 卡中存在的文件中。 我在这里附上了我的代码。 我使用电压源(6V)作为 EVM 的输入。 但我能够使用 Arduino 从 EVM 获取数据、但不会进行记录。

谢谢

此致

Sushmita Chaudhary

e2e.ti.com/.../4848.New-Text-Document.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    听起来好像您正在与 EVM 上的 ADS124S08器件正常通信、但问题在于您在 Arduino 代码中存储数据的方式。  由于听起来您在使用 ADS124S08时并不会遇到任何挑战、因此我们将要求您咨询 Arduino 社区以查找有关数据记录挑战的答案。