This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:需要 SPI 设置文件

Guru**** 1257150 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005, DAC3482
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/859258/dac3482-need-spi-setting-files

器件型号:DAC3482
主题中讨论的其他器件:CDCE62005

尊敬的 TI 支持团队:

我们设计的测试板具有 DAC3482 + CDCE62005、用于通用而不是射频应用。

我们的设计没有  附带 DAC348x EVM 的 FPGA 系统。

您能否为我们提供 DAC3482 和 CDCE62005的 SPI 设置文件 、以便我们测试电路板并查看硬件运行是否正常?

我对此表示赞赏。

Randy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randy、您好!

    您可以下载我们的 DAC3482 EVM GUI 并使用一些示例配置文件开始:

    用户指南中提供了示例设置的说明:

    http://www.ti.com/lit/ug/slau432a/slau432a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    谢谢,我明白了。

    还有一个问题。

     DAC3482是否 可以通过绕过所有模块(如射频调制、混频器和 I/Q 校正)来用于常规 DAC 应用?

    再次感谢

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    是的、DAC348x 系列中的 QMC 和精细/粗调混频器可以旁路掉

    -Kang